Beim Test des XIAO-LOG habe ich festgestellet, dass die Temperatu- und Feuchte Messung beim laden des Akkus verfälscht werden. Wenn ein Akku geladen wird gibt es einen Sprung von etwa +3° und ca. -5%. Gibt es Vorschläge zur Verweidung?
Weiter hin macht mir die Kalibrierung der Akku Spannungsmessung an GPIO9 Probleme. Gibt es eine Empfehlung für die Kalibrierung der Messhardware mit 2 x 100K und MOS-FET?
Hallo, die Eigenwärme des XIAO-LOG ist es nicht, denn der Fehler tritt nur beim laden des Akkus auf. Es müsste also die Wärme der Ladeelektronik des esp32s3 sein. Ich teste es mal mit einem isolierten Alu Streifen.