Seeeduino LoRaWan disappeared from board manager

The Seeeduino LoRaWAN board is no longer available in my board manager I have this line in my preferences for additional board managers, according to the instructions:

https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/Seeed_Platform/master/package_seeeduino_boards_index.json

When I look at the github file I don’t see any entries that appear to be for the LoRaWAN board.

I can run the Blink code if I say the board is an Arduino Zero so I think the board and all my connections are ok.

Please let me know if I need to change something or if you can fix things on your end. Thank you.

Hello,@haresfur because of the Seeeduino LoRaWAN board use AT SAMD21 Microcontroller. Please copy below url to Additional Boards Manager URLs. https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json
Thank you feedback the information ,we will make some change in the wiki page.https://wiki.seeedstudio.com/Seeed_Arduino_Boards/.

Bonjour, Merci pour la solution. Mais je n’arrive pas à telecharger le programme dans la carte. Elle est maintenant reconnue dans le gestionnaire de peripherique comme peripherique serie usb.
Lors du telechargement j’ai un message “Une erreur est survenue lors du transfert du croquis”
Merci avec le lien j’ai maintenta la carte lorawan qui est proposées
F DUPONNOIS

Hi @frederic_duponnois Can you copy the error information on Arduino to the forum ?

Bonjour, Je travaille sur deux cartes seeeduino lorawan et maintenant les deux sont dans le même état. dès que je branche le câble usb, la led PWR reste allumée (normal), les leds L et Rx clignotent très rapidement. Lorsque je télécharge un programme avec IDE arduino rien ne se passe, pas de message et le programme ne s’exécute pas sur la carte.

Je n’ai pas mis de copie d’ecran car il n’y a aucun message sur l’IDE.
Avez vous une technique pour reprogrammer le bootloader, et des adresses pour les drivers pour windows10
Merci

et un fichier de bootloader pour seeeduino lorawan.
Merci d’avance

finalement au bout de 5mn
Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : “Seeeduino LoRaWAN, Arduino, Off”

C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\fred\Documents\Arduino\libraries -fqbn=Seeeduino:samd:rolawan:usbstack=arduino,debug=off -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773 -warnings=none -build-cache C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_cache_984050 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.openocd.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.openocd-0.10.0-arduino7.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-7-2017q4.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel-1.2.0.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.bossac.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\bossac\1.8.0-48-gb176eee -prefs=runtime.tools.bossac-1.7.0-arduino3.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.CMSIS.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS\4.5.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-4.5.0.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS\4.5.0 -prefs=runtime.tools.bossac-1.8.0-48-gb176eee.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\bossac\1.8.0-48-gb176eee -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\fred\Documents\Arduino\libraries -fqbn=Seeeduino:samd:rolawan:usbstack=arduino,debug=off -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773 -warnings=none -build-cache C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_cache_984050 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.openocd.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.openocd-0.10.0-arduino7.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\openocd\0.10.0-arduino7 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.arm-none-eabi-gcc-7-2017q4.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-Atmel-1.2.0.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arduinoOTA\1.2.1 -prefs=runtime.tools.bossac.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\bossac\1.8.0-48-gb176eee -prefs=runtime.tools.bossac-1.7.0-arduino3.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3 -prefs=runtime.tools.CMSIS.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS\4.5.0 -prefs=runtime.tools.CMSIS-4.5.0.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS\4.5.0 -prefs=runtime.tools.bossac-1.8.0-48-gb176eee.path=C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\bossac\1.8.0-48-gb176eee -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board ‘rolawan’ from platform in folder: C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5
Using core ‘arduino’ from platform in folder: C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5
Detecting libraries used…
“C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++” -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions “-D__SKETCH_NAME__=”"“Blink.ino”""" -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_SEEED_LORAWAN -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2886 -DUSB_PID=0x800C -DUSBCON -DUSB_CONFIG_POWER=100 “-DUSB_MANUFACTURER=“Seeed Studio”” “-DUSB_PRODUCT=“Seeeduino LoRaWAN”” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore/tinyusb/src” -DARM_MATH_CM0PLUS -DSEEEDUINO_LORAWAN -D__SAMD21__ -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2886 -DUSB_PID=0x800C -DUSBCON -DUSB_CONFIG_POWER=100 “-DUSB_MANUFACTURER=“Seeed Studio”” “-DUSB_PRODUCT=“Seeeduino LoRaWAN”” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore/tinyusb/src” -DARM_MATH_CM0PLUS -DSEEEDUINO_LORAWAN -D__SAMD21__ “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS\4.5.0/CMSIS/Include/” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\variants\arduino_zero” “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773\sketch\Blink.ino.cpp” -o nul
Generating function prototypes…
“C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++” -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions “-D__SKETCH_NAME__=”"“Blink.ino”""" -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_SEEED_LORAWAN -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2886 -DUSB_PID=0x800C -DUSBCON -DUSB_CONFIG_POWER=100 “-DUSB_MANUFACTURER=“Seeed Studio”” “-DUSB_PRODUCT=“Seeeduino LoRaWAN”” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore/tinyusb/src” -DARM_MATH_CM0PLUS -DSEEEDUINO_LORAWAN -D__SAMD21__ -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2886 -DUSB_PID=0x800C -DUSBCON -DUSB_CONFIG_POWER=100 “-DUSB_MANUFACTURER=“Seeed Studio”” “-DUSB_PRODUCT=“Seeeduino LoRaWAN”” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore/tinyusb/src” -DARM_MATH_CM0PLUS -DSEEEDUINO_LORAWAN -D__SAMD21__ “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS\4.5.0/CMSIS/Include/” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\variants\arduino_zero” “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773\sketch\Blink.ino.cpp” -o “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp”
“C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags” -u --language-force=c++ -f - --c+±kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp”
Compilation du croquis…
“C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++” -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -c -g -Os -w -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -MMD “-D__SKETCH_NAME__=”"“Blink.ino”""" -DF_CPU=48000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_SEEED_LORAWAN -DARDUINO_ARCH_SAMD -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2886 -DUSB_PID=0x800C -DUSBCON -DUSB_CONFIG_POWER=100 “-DUSB_MANUFACTURER=“Seeed Studio”” “-DUSB_PRODUCT=“Seeeduino LoRaWAN”” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore/tinyusb/src” -DARM_MATH_CM0PLUS -DSEEEDUINO_LORAWAN -D__SAMD21__ -D__SAMD21G18A__ -DUSB_VID=0x2886 -DUSB_PID=0x800C -DUSBCON -DUSB_CONFIG_POWER=100 “-DUSB_MANUFACTURER=“Seeed Studio”” “-DUSB_PRODUCT=“Seeeduino LoRaWAN”” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino/TinyUSB/Adafruit_TinyUSB_ArduinoCore/tinyusb/src” -DARM_MATH_CM0PLUS -DSEEEDUINO_LORAWAN -D__SAMD21__ “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS\4.5.0/CMSIS/Include/” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS-Atmel\1.2.0/CMSIS/Device/ATMEL/” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\cores\arduino” “-IC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\variants\arduino_zero” “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773\sketch\Blink.ino.cpp” -o “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773\sketch\Blink.ino.cpp.o”
Compiling libraries…
Compiling core…
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773\core\variant.cpp.o
Using precompiled core: C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_cache_984050\core\core_Seeeduino_samd_rolawan_usbstack_arduino,debug_off_e7ea77c16659ed58b6523e82f79e729a.a
Linking everything together…
“C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-g++” “-LC:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773” -Os -Wl,–gc-sections -save-temps “-TC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\variants\arduino_zero/linker_scripts/gcc/flash_with_bootloader.ld” “-Wl,-Map,C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773/Blink.ino.map” --specs=nano.specs --specs=nosys.specs -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -Wl,–cref -Wl,–check-sections -Wl,–gc-sections -Wl,–unresolved-symbols=report-all -Wl,–warn-common -Wl,–warn-section-align -u _printf_float -u _scanf_float -o “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773/Blink.ino.elf” “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773\sketch\Blink.ino.cpp.o” “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773\core\variant.cpp.o” -Wl,–start-group “-LC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\CMSIS\4.5.0/CMSIS/Lib/GCC/” -larm_cortexM0l_math “-LC:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\hardware\samd\1.7.5\variants\arduino_zero” -lm “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773/…\arduino_cache_984050\core\core_Seeeduino_samd_rolawan_usbstack_arduino,debug_off_e7ea77c16659ed58b6523e82f79e729a.a” -Wl,–end-group
“C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-objcopy” -O binary “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773/Blink.ino.elf” “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773/Blink.ino.bin”
“C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-objcopy” -O ihex -R .eeprom “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773/Blink.ino.elf” “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773/Blink.ino.hex”
“C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\arm-none-eabi-gcc\7-2017q4/bin/arm-none-eabi-size” -A “C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773/Blink.ino.elf”
Le croquis utilise 34452 octets (13%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 262144 octets.
Redémarrage forcé en cours en 1200bps ouvert/fermé sur le port COM4
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
PORTS {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } / {CNCA2, CNCB2, COM1, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, } => {}
Uploading using selected port: COM4
C:\Users\fred\AppData\Local\Arduino15\packages\Seeeduino\tools\bossac\1.7.0-arduino3/bossac.exe -i -d --port=COM4 -U true -i -e -w -v C:\Users\fred\AppData\Local\Temp\arduino_build_154773/Blink.ino.bin -R
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis

Hello @jiachenglu would it be possible please to extend the .json to include the 1.3.0 board support. I think I (and possibly also @haresfur) still need this because of issue discussed in https://forum.seeedstudio.com/t/seeeduino-lorawan-update-to-1-5-6-lorawan-library-missing/7315

Many thanks, Dave

There are some in our latest software. We suggest you to upgrade to the latest Arduino board. @dave624 @frederic_duponnois