Gấu teddy, không thể cưỡng lại, âu yếm và được mọi người yêu mến. Đó là bên ngoài, nhưng còn con gấu bên trong thì sao? Những loại vải, nhồi và squeaker đi vào những người bạn yêu thích của chúng tôi?Check ngay ==> Gấu Bông Teddy [1m2 - 1m6 - 1m8] Giá Rẻ, Chính Hãng ở Tp.HCM
Vải
Trong những năm qua, gấu đã được làm trong hầu hết mọi vật liệu bạn có thể nghĩ ra. Loại vải cổ điển, được sử dụng cho những con gấu sớm nhất, là mohair (len từ dê Angora) có kết cấu chân thực và có khả năng chống bẩn rất cao. Trong những năm qua, các nhà sản xuất đã thử nghiệm các vật liệu khác, rẻ hơn và trong thời chiến thậm chí còn có một sợi kinh tế được dệt từ cây tầm ma! Vải tổng hợp là chất thay thế được sử dụng rộng rãi nhất cho mohair vì chúng có thể giặt được và có thể được nhuộm trong cầu vồng màu sắc.

Gấu bông teddy bear
Tấm lót chân
Nhiều miếng đệm đầu tiên của gấu đã bị cắt ra khỏi nỉ hoặc đôi khi là da lộn. Tuy nhiên, điều này cảm thấy là một vật liệu khá đắt tiền cho một món đồ chơi trẻ em đơn giản. Trong những năm 1930, một chất thay thế rẻ tiền được gọi là rexine đã được sử dụng. Điều này được làm từ vải dầu nhưng dễ bị nứt. Da tự nhiên và nhung cũng được sử dụng. Gần đây hơn các miếng đệm đã được làm từ sang trọng, hoặc được kết hợp trong các chi hoặc với chèn một màu khác nhau. Ngày nay người ta thường sử dụng các chất tổng hợp có thể giặt được.
Nhồi
Len gỗ là thứ nhồi sớm nhất và tiếp tục được sử dụng trong nhiều năm. Từ năm 1918 trở đi, kapok, một loại sợi mềm làm từ vỏ hạt của cây kapok đã trở nên phổ biến, trong Thế chiến 2, gấu đã nhồi bông kinh tế, ví dụ chất thải từ các nhà máy bông hoặc cắt vớ. Ngày nay, nhiều chất liệu có thể giặt được, vì những lý do rõ ràng và tấm lót polyester và hạt nhựa rất phổ biến.Xem thêm => https://myspace.com/gaubongonlinetphcm

Gấu teddy bear
Tính năng, đặc điểm
Đôi mắt ban đầu được làm từ nút giày bằng gỗ. Mắt thủy tinh đã có sẵn và những cái đầu tiên được làm từ thủy tinh thổi, nhập khẩu từ Đức. Tuy nhiên những thứ này đắt tiền và nó được tìm thấy rẻ hơn khi chỉ đơn giản là sơn màu lên mặt sau của kính. Mắt ban đầu được gắn một móc kim loại nhỏ, nhưng sau các quy định an toàn trong Thế chiến 2 đã dẫn đến sự phát triển của mắt nhựa ngày nay, được bảo vệ từ mặt sau bằng máy giặt.
Mũi đã chứng minh tính năng khó khăn nhất để đạt được thỏa đáng vì nhựa và da quá cứng, do đó, cuối cùng mũi thêu tay trở thành phổ biến nhất được tìm thấy. Đây là một manh mối hữu ích cho nhà sản xuất gấu vì các công ty khác nhau ưa thích các hình dạng và cách khâu khác nhau. Ngày nay đồ chơi của trẻ em thường có mũi an toàn khóa bằng nhựa, trong khi gấu của người sưu tập có nhiều khả năng có mũi khâu tay truyền thống.
Theo truyền thống, miệng được khâu bằng tay, thường có một đường duy nhất từ giữa mũi hoàn thiện trong một chữ “V” lộn ngược. Thay đổi hình dạng của chữ “V” này có thể thay đổi hoàn toàn biểu cảm của một con gấu từ một nụ cười đẹp thành một khuôn mặt trầm ngâm hơn hoặc thậm chí là nhìn chéo.
Khớp
Những con gấu ban đầu có thể di chuyển đầu và chân tay tốt vì chúng có một thẻ hoặc đĩa kim loại được chèn ở hai bên của khớp được nối bằng một cái ghim và gắn chặt bằng máy giặt kim loại nhỏ. Thanh nhựa đã thay thế ghim kim loại vào những năm 1940 và ngày nay các khớp bìa cứng đã lỗi thời từ lâu đã được thay thế bằng nhựa, mặc dù các khớp cứng vẫn được sử dụng cho một số gấu nghệ sĩ.
Bài viết liên quan : https://twitter.com/gaubongtphcm
Hi All new to this, i have an uno R3 put a grove lcd display on have this working with some of the demo files, i am trying to display readings from a CO2 sensor i have connected on A0 have the sensor reading when used on its own, i tried to use the serial example but have error can anyone guide me in the right direction
Correct heading sorry!