RHF76-052 : Perte communication USB : Reset

Bonjour,
Je débute dans la programmation d’un module RHF76-052 depuis l’IDE Arduino. le premier téléchargement a échoué. La carte n’est plus visible dans la liste des ports/COM de mon PC.
J’ai vu sur d’autres topics qu’il fallait appuyer deux fois sur le bouton RESET.
J’ai essayé mais cela ne me permet pas de retrouver la carte dans la liste des périphériques.
Que faut-il faire .
Merci pour votre aide.

Rhf76-052 is just a means of AT communication.There is no need to download the firmware.

but normally I have to download a program ?
Is it right ?
How can I do if the module is not seen in the COM/PORT list of my computer ?
Thanks in advance.