我购买了一个 ReSpeaker USB Mic Array! 用来采集转动设备发出的声音!
更新了6_channels_firmware.bin固件
1、 测试拾取油烟机电机马达的声音和电饭煲风扇的声音, 发现获取的声音里很奇怪,感觉是被降噪过滤的结果,能不能Python程序设置不降噪拾音?python tuning.py?是否可以实现?需要设置那几个参数,来关闭降噪!?
2、似乎ReSpeaker USB Mic Array有一个“唤醒”或“激活”的概念,就是大到一定程度声音就能“唤醒”或“激活”ReSpeaker USB Mic Array,(LED亮);而面对油烟机和电饭煲风扇转动的声音,就不能让ReSpeaker LED亮“激活”,是不是这样呢?
3、ReSpeaker USB Mic Array频响范围是多少,我看说明上,频率是可以也是设置16000Hz,我看到论坛里说16KHz跟算法有关,是不是目前是固化的,若可以那44KHz采样频率是不是也可以设置?Python如何设置?
急等解答… 后续能不能继续使用这个设备,来完成项目,继续采购这个ReSpeaker,这是个关键…