Raspi 4 Installation von seeed-2mic-voicecard, Error> set_params:1416 - gelöst: siehe Ende

Hallo,
Sorry, kann Englisch gut lesen aber schreiben…

Installation: seeed-2mic-voicecard

Raspberry Pi 4, Model B Rev 1.5,
PRETTY_NAME=“Debian GNU/Linux 12 (bookworm)”
NAME=“Debian GNU/Linux”
VERSION_ID=“12”
VERSION=“12 (bookworm)”
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian

Wollte hier das Projekt von
Getting Started with Raspberry Pi | Seeed Studio Wiki realisieren:
Und hab von dort das Projekt/Version:
mit git clone von GitHub - seeed-studio-projects/seeed-voicecard: This is an enhancement fork with the explicit aim of supporting current shipping Raspbian/Ubuntu kernels without requiring downgrading. Please donate at https://hintak.github.io/ if it works for you. installiert.

Bekomme aber immer die gleiche Fehlermeldung, mehrere Foren durchsucht, bisher ohne Erfolg
=> Mic2-Karte angezweifelt - auf einem Raspi 1.1 32Bit funktioniert die Karte!
(Anmerkung: HinTak…x zeigt den gleichen Fehler!)

Raspi 4, Fehlermeldung:arecord: set_params:1416: Unable to install hw params

amo@raspi:~ $ arecord -D plughw:CARD=seeed2micvoicec,DEV=0 -r 16000 -c 1 -f S16_LE -t wav -d 5 test.wav
Recording WAVE ‘test.wav’ : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Stereo
arecord: set_params:1416: Unable to install hw params:
ACCESS: RW_INTERLEAVED
FORMAT: S16_LE
SUBFORMAT: STD
SAMPLE_BITS: 16
FRAME_BITS: 32
CHANNELS: 1
RATE: 16000
PERIOD_TIME: 125000
PERIOD_SIZE: 2000
PERIOD_BYTES: 8000
PERIODS: 4
BUFFER_TIME: 500000
BUFFER_SIZE: 8000
BUFFER_BYTES: 32000
TICK_TIME: 0

------------ Raspi 4 --------- 64bit ----
aplay -L bzw. arecord -L => soweit ok…
…
plughw:CARD=seeed2micvoicec,DEV=0
seeed-2mic-voicecard, fe203000.i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0
Hardware device with all software conversions
sysdefault:CARD=seeed2micvoicec
seeed-2mic-voicecard, fe203000.i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0
Default Audio Device
…

Treiber fe203000.i2s-wm8960-hifi (64bit) <> bcm2835-i2s-wm8960-hifi (32bit) untercheiden sich…

Meine Frage: Kennt jemand eine Installation die auf Raspi 4/64Bit funktioniert?
Oder wie man den Fehler behebt? Die per Googl gefundenen ähnlichen Probleme/Lösungen
habe ich durchprobiert… die meisten sind schon älter… nichts hat funktioniert

Würde mich über Hilfe freuen.
Wenn noch Dump’s/Ausdrucke gebraucht werden - einfach schreiben.

VG amo

PS.:
Bei Installation von respeaker:

Fehler von github respeaker/seeed-voicecard
Meldungen wärend sudo ./install_arm64.sh

…
Use dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list archive files contents.
6.1.21-v8+

!!! Your kernel version is

6.1.21-v8+
Not found *** corresponding *** kernel headers with apt-get.
This may occur if you have ran ‘rpi-update’.
Choose *** y *** will revert the kernel to version then continue.
Choose *** N *** will exit without this driver support, by default.
Would you like to proceed? (y/N)

…

WARNING Your loaded kernel version is 6.6.20
Not matching the updated version

6.1.21.
Kernel was updated, but new kernel was not loaded yet
Please reboot your machine AND THEN run this script again

Das Spiel mit reboot und run script again kann man endlos spielen…

Auch keine Lösungen gefunden für Raspi 4

Lösung gefunden - hatte den falschen Link! Der HinTak mit tree v6 (ohne x)funktioniert! Kann hier als Abfänger den Link nicht reinstellen :frowning:

Sorry für den falschen Alarm… andy

Die Fehlermeldung beim Installationsversuch von respeaker deutet darauf hin, dass die Kernel-Header möglicherweise nicht mit der aktuellen Kernel-Version übereinstimmen. Du könntest versuchen, die entsprechenden Kernel-Header zu installieren und dann die Installation erneut durchzuführen.

Vielen Dank für die Antwort. Ich konnte das Problem mit Github - HinTak lösen - es gab da verschiedene Versionen und ich hatte die falsche erwischt. Die Version V6.6 lief problemlos durch. Es war die Version, die auch die jüngste Anpassung hatte.
Jetzt läuft bei mir alles, wie gewünscht und ich werkel weiter am Projekt - bis zum nächsten Murphy…

Nochmals Danke! amo

What you might want to post is this link
https://github.com/HinTak/seeed-voicecard.git