I have made with the PCF8574AP and Xadow breakout a try. it works well.
Here is my example code and an Image.
The code comments are in German, please try using Google translate or similar, if you want to understand it.
[code]/*
PCF8574AP DIL-16 8-Bit-Portexpander über i2c.
Beim PCF8574AP ist HIGH ein PWM-Signal (oder so ähnlich) mit max. 1,5V.
LOW ist über einen Transistor gegen Masse gelegt.
Also sollte man einen Verbraucher zwischen den IC-Pin und Plus schalten (invertierte Logik “LOW = LED-AN”).
So hat man die vollen 3,3V oder 5V der Versorgungsspannung zur Verfügung.
*/
#include <Wire.h> // Library für i2c-Bus.
#define I2C_PEXPANDER 0x38 // Adresse 0x38 = LOW,LOW,LOW
void setup() {
Wire.begin(); // aktiviert den i2c-Bus.
Serial.begin(9600); // aktiviert den Seriellen Ausgang und stellt die Baudrate auf 9600.
//while(!Serial); // wartet auf Serial Monitor
delay(2000); // lässt das Programm für 2000ms warten.
//Serial.println(“Start”); // gibt einen String aus.
}
void loop() {
Wire.beginTransmission(I2C_PEXPANDER); // Startet das Senden an I2C_PEXPANDER.
Wire.write(B00000000); // Alle Pins LOW also an. (P7,P6,P5,P4,P3,P2,P1,P0)
Wire.endTransmission(); // Beenden der Verbindung
Serial.println(“an”); // gibt einen String aus.
delay(500); // lässt das Programm für 500ms warten.
Wire.beginTransmission(I2C_PEXPANDER); // Startet das Senden an I2C_PEXPANDER.
Wire.write(B11111111); // Alle Pins HIGH also aus. (P7,P6,P5,P4,P3,P2,P1,P0)
Wire.endTransmission(); // Beenden der Verbindung
Serial.println(“aus”); // gibt einen String aus.
delay(500); // lässt das Programm für 500ms warten.
}[/code]