(将第一段替换为新类别的简要说明。此指南将显示在类别选择区域中,因此请尽量将其保留在200个字符以内。)
在接下来的这段话中多写一些分类的用途,或者设定一个该分类的规则:
-
为什么我们要用这个分类?它用来做什么?
-
这个分类和我们已经有的分类究竟有什么不同?
-
这个分类中一般会包含哪些主题?
-
我们需要这个分类么?我们可以把它和别的分类、或者子分类合并吗?
(将第一段替换为新类别的简要说明。此指南将显示在类别选择区域中,因此请尽量将其保留在200个字符以内。)
在接下来的这段话中多写一些分类的用途,或者设定一个该分类的规则:
为什么我们要用这个分类?它用来做什么?
这个分类和我们已经有的分类究竟有什么不同?
这个分类中一般会包含哪些主题?
我们需要这个分类么?我们可以把它和别的分类、或者子分类合并吗?
I still had no change in the LCD.
/*
Test the tft.print() viz embedded tft.write() function
This sketch used font 2, 4, 7
Make sure all the display driver and pin comnenctions are correct by
editting the User_Setup.h file in the TFT_eSPI library folder.
#########################################################################
###### DON'T FORGET TO UPDATE THE User_Setup.h FILE IN THE LIBRARY ######
#########################################################################
*/
This is the part that is confusing. Am I supposed to change something ? if so, what and where ??
Because this is preloaded in the image, it makes me think there is nothing to change.
Sketch uses 57528 bytes (11%) of program storage space. Maximum is 507904 bytes.
Device : ATSAMD51x19
Version : v1.1 [Arduino:XYZ] Mar 12 2020 17:43:33
Address : 0x0
Pages : 1024
Page Size : 512 bytes
Total Size : 512KB
Planes : 1
Lock Regions : 32
Locked : none
Security : false
BOD : false
BOR : true
Write 58160 bytes to flash (114 pages)
[ ] 0% (0/114 pages)
[== ] 7% (8/114 pages)
[==== ] 14% (16/114 pages)
[====== ] 21% (24/114 pages)
[======== ] 28% (32/114 pages)
[========== ] 35% (40/114 pages)
[============ ] 42% (48/114 pages)
[============== ] 49% (56/114 pages)
[================ ] 56% (64/114 pages)
[================== ] 63% (72/114 pages)
[===================== ] 70% (80/114 pages)
[======================= ] 77% (88/114 pages)
[========================= ] 84% (96/114 pages)
[=========================== ] 91% (104/114 pages)
[============================= ] 98% (112/114 pages)
[==============================] 100% (114/114 pages)
Done in 0.733 seconds
Verify 58160 bytes of flash
[= ] 3% (4/114 pages)
[= ] 4% (5/114 pages)
[= ] 5% (6/114 pages)
[= ] 6% (7/114 pages)
[== ] 7% (8/114 pages)
[== ] 7% (9/114 pages)
[== ] 8% (10/114 pages)
[== ] 9% (11/114 pages)
[=== ] 10% (12/114 pages)
[=== ] 11% (13/114 pages)
[=== ] 12% (14/114 pages)
[=== ] 13% (15/114 pages)
[==== ] 14% (16/114 pages)
[==== ] 14% (17/114 pages)
[==== ] 15% (18/114 pages)
[===== ] 16% (19/114 pages)
[===== ] 17% (20/114 pages)
[===== ] 18% (21/114 pages)
[===== ] 19% (22/114 pages)
[====== ] 20% (23/114 pages)
[====== ] 21% (24/114 pages)
[====== ] 21% (25/114 pages)
[====== ] 22% (26/114 pages)
[======= ] 23% (27/114 pages)
[======= ] 24% (28/114 pages)
[======= ] 25% (29/114 pages)
[======= ] 26% (30/114 pages)
[======== ] 27% (31/114 pages)
[======== ] 28% (32/114 pages)
[======== ] 28% (33/114 pages)
[======== ] 29% (34/114 pages)
[========= ] 30% (35/114 pages)
[========= ] 31% (36/114 pages)
[========= ] 32% (37/114 pages)
[========== ] 33% (38/114 pages)
[========== ] 34% (39/114 pages)
[========== ] 35% (40/114 pages)
[========== ] 35% (41/114 pages)
[=========== ] 36% (42/114 pages)
[=========== ] 37% (43/114 pages)
[=========== ] 38% (44/114 pages)
[=========== ] 39% (45/114 pages)
[============ ] 40% (46/114 pages)
[============ ] 41% (47/114 pages)
[============ ] 42% (48/114 pages)
[============ ] 42% (49/114 pages)
[============= ] 43% (50/114 pages)
[============= ] 44% (51/114 pages)
[============= ] 45% (52/114 pages)
[============= ] 46% (53/114 pages)
[============== ] 47% (54/114 pages)
[============== ] 48% (55/114 pages)
[============== ] 49% (56/114 pages)
[=============== ] 50% (57/114 pages)
[=============== ] 50% (58/114 pages)
[=============== ] 51% (59/114 pages)
[=============== ] 52% (60/114 pages)
[================ ] 53% (61/114 pages)
[================ ] 54% (62/114 pages)
[================ ] 55% (63/114 pages)
[================ ] 56% (64/114 pages)
[================= ] 57% (65/114 pages)
[================= ] 57% (66/114 pages)
[================= ] 58% (67/114 pages)
[================= ] 59% (68/114 pages)
[================== ] 60% (69/114 pages)
[================== ] 61% (70/114 pages)
[================== ] 62% (71/114 pages)
[================== ] 63% (72/114 pages)
[=================== ] 64% (73/114 pages)
[=================== ] 64% (74/114 pages)
[=================== ] 65% (75/114 pages)
[==================== ] 66% (76/114 pages)
[==================== ] 67% (77/114 pages)
[==================== ] 68% (78/114 pages)
[==================== ] 69% (79/114 pages)
[===================== ] 70% (80/114 pages)
[===================== ] 71% (81/114 pages)
[===================== ] 71% (82/114 pages)
[===================== ] 72% (83/114 pages)
[====================== ] 73% (84/114 pages)
[====================== ] 74% (85/114 pages)
[====================== ] 75% (86/114 pages)
[====================== ] 76% (87/114 pages)
[======================= ] 77% (88/114 pages)
[======================= ] 78% (89/114 pages)
[======================= ] 78% (90/114 pages)
[======================= ] 79% (91/114 pages)
[======================== ] 80% (92/114 pages)
[======================== ] 81% (93/114 pages)
[======================== ] 82% (94/114 pages)
[========================= ] 83% (95/114 pages)
[========================= ] 84% (96/114 pages)
[========================= ] 85% (97/114 pages)
[========================= ] 85% (98/114 pages)
[========================== ] 86% (99/114 pages)
[========================== ] 87% (100/114 pages)
[========================== ] 88% (101/114 pages)
[========================== ] 89% (102/114 pages)
[=========================== ] 90% (103/114 pages)
[=========================== ] 91% (104/114 pages)
[=========================== ] 92% (105/114 pages)
[=========================== ] 92% (106/114 pages)
[============================ ] 93% (107/114 pages)
[============================ ] 94% (108/114 pages)
[============================ ] 95% (109/114 pages)
[============================ ] 96% (110/114 pages)
[============================= ] 97% (111/114 pages)
[============================= ] 98% (112/114 pages)
[============================= ] 99% (113/114 pages)
[==============================] 100% (114/114 pages)
Verify successful
Done in 0.947 seconds
A better view of the load window…
Hi Xie:
Do you know when will the stock be back? we would like to try it but it is still not available
Tks
John