DSO Quad HWV 2.6 update: APP SYS V 1:50 V 2:50
Suggestion:
at slow sweep speeds> 100 ms / division should be possible to roll mode.
Alternative would be the reduction of the storage area on the screen width, one solution.
You have to see at low frequencies the current input signal is immediately on the screen.
Error after update:
- Save “the current setting” no function.
Solution: Memory (DSO) format with PC
DSO Quad HWv 2.6 Update auf: SYS V 1.50 APP V 2.50
Verbesserungsvorschlag:
bei niedriger Ablenkgeschwindigkeit >100 ms / Teilung sollte ein Rollmodus möglich sein.
Alternativ wäre die Kürzung des Speicherbereich auf Bildschirmbreite, eine Lösung.
Man muss bei niedrigen Frequenzen das aktuelle Eingangssignal sofort auf dem Bildschirm sehen.
Fehler nach Update:
- Speichern „current the setting“ ohne Funktion.
Lösung: Speicher (DSO) mit PC formatieren