Et la lumière laser ordinaire comme une énergie comprennent, mais par rapport à la lumière laser ayant une directivité ordinaire et les caractéristiques de concentration d’énergie. En raison de sa bonne orientation, la concentration de l’énergie, et donc appliqué à de nombreux aspects de la vie, telles que la position, la direction, la transmission du signal. Par conséquent pointeur laser a “stylet”, “se réfère à la plume d’étoiles”, a déclaré. Mais en raison de son énergie est concentrée, la plus proche de l’objet étant éclairé, absorbe l’énergie de la pointe de l’émis d’irradiation par laser, en chaleur et donc d’augmenter la température de l’objet. Lorsque la température est supérieure au point de l’objet ou inflammation Point irradié fusion, l’objet sera fusion ou d’incendie. Programme montre explosions de ballons et ponctuelles matchs, etc, en raison de l’irradiation laser rend la température plus élevée que la température maximale de la tête de caoutchouc et correspondance peut supporter en raison. De même, le rayonnement laser dans un tissu humain, peut également provoquer des effets thermiques. Si la puissance est l’effet thermique trop élevé est remarquable, alors il pourrait nuire à l’organisme humain.which we can buy the laser pointer on the website:laserpuissant