NFC shield V1.0

Product NFC shield V1.0 in order to take advantage of the short-range communications circuitry to make studying.

seeedstudio through the source code provided by the example of readMifare id rfid card information is information that can be tag.

But if you have an example of a source of problems.

read the way, emulate the way, p2p method, during select only one of the ways to make use of it set.

But I want to do is you want to use three different ways to integrate.

I have two examples of code combination id rfid card information and tag information about a smartphone with an id tag information all the time we want.

In two ways, read mode and smartphones to emulate mode in conjunction coding card and the card reading and smartphones become down

To solve the problem we need to know the exact source code and I would like to know how to solve.

제품명 NFC shield V1.0을 활용해서 근거리 통신을 하기 위해서 회로를 만들고 공부하고 있다.

seeedstudio에서 제공한 예제 source code를 통해서 readMifare로 rfid card의 id정보와 tag 정보를 확인 할 수 있다.

하지만 당신의 예제소스에 문제점이 있다.

read방식, emulate방식, p2p방식중에, 하나의 방식만을 선택해서 사용게 만들어 놓았다.

그런데 내가 원하는 것은 세가지 방식을 통합하여 사용 하고자 한다.

나는 두가지 예제코드를 조합해서 rfid card의 id정보와 tag정보, 스마트폰에 id정보와 tag정보 모두를 한번에 확인 하고자 한다.

두 가지 방식, read mode와 스마트폰의 카드 emulate mode을 병행하여 coding해서 card와 스마트폰을 reading하면 down이 된다

문제점을 해결하기 위해서 우리가 알아야할 source code와 정확한 해결방법을 알고 싶다.

도움을 요청한다.

The libraries of NFC have been posted on the wiki : seeedstudio.com/wiki/NFC_Shield_V1.0 , you can refer to it. Good luck.

Hi,

The library(https://github.com/Seeed-Studio/PN532) is for NFC Shield and supports read/write tags, p2p and tag emulation.
But doesn’t support the three function at the same time in a sketch.

Best,
Yihui