hallo
erstmal in deutsch
entschuldigung für meine lange antwortzeit
software : win7 / win10
arduino 1.63 / 1.65
board : xadow mainboard v1.2 / v1.3
com : je nach rechner
je nach usbbuchse - immer derselbe com-port
gerätemanager arduino
laptop com5 (Seeduino Xadow) com5 (Seeduino Xadow)
desktop1 com8 (Seeduino Xadow) com8 (Seeduino Xadow)
desktop2 com8 (Xadow Clio) com8 (Seeduino Xadow) upload funktioniert
Programmer ist AVRISP mkII
folgendes ist insgesamt passiert :
ich habe ein xadow mainboard v1.3 gekauft
die software und die treiber installiert
sketche hochgeladen
funktionierte ca 1 woche problemlos
auf 2 rechnern alle win7
dann plötzlich meldung :
avrdude: ser_open(): can’t set com-state for "\.\COM…
internetrecherche ergibt :
- board broken
- software/treiber neu installieren
also nächsten rechner installiert : selbe fehlermeldung
dann hier im forum diesen thread aufgemacht
dann : neues mainboard gekauft - erhalte v1.2
sketche hochgeladen
funktioniert problemlos
probiere auch sicherheitshalber nochmal defektes v1.3
und kann es nicht glauben - es geht wieder
habe also jetzt 2 xadow mainboards v1.3/v1.2 die funktionieren
an allen rechnern win7
und dann vor 4 tagen mit board v1.2
avrdude: ser_open(): can’t set com-state for "\.\COM…
auf allen rechnern
also noch einen rechner neu aufgesetzt - win10
board v1.3 funktioniert
board v1.2 fehlermeldung
das ist der stand der dinge
automatic translator
hello
excuse for my long answer time
software: win7 / win10
arduino 1.63 / 1.65
board: xadow mainboard v1.2 / v1/3
com: according to calculator
according to usbbuchse - always the same com port
device manager arduino
laptop com5 (Seeduino Xadow) com5 (Seeduino Xadow)
desktop1 com8 (Seeduino Xadow) com8 (Seeduino Xadow)
desktop2 com8 (Xadow Clio) com8 (Seeduino Xadow) upload functions
Programmer is AVRISP mkII
the following has happened all together:
I have shopped xadow mainboard v1.3
the software and the drivers instal
sketches highly loaded
if approx. 1 week functioned easily
on 2 calculators everybody win7
then suddenly announcement:
avrdude: ser_open (): cannot set com-state for "\.\COM…
internet search proves:
- board broken
- instal software / driver anew
instal so the next calculator: the same error message
then here in the forum this thread opened
then: new mainboard bought - receives v1.2
sketches highly loaded
functions easily
also try for safety’s sake over again defective v1.3
and if it cannot believe - it goes again
have now 2 xadow mainboards v1.3 / v1.2 them function
in all calculators win7
and then before 4 meet with board v1.2
avrdude: ser_open (): cannot set com-state for "\.\COM…
on all calculators
so one more calculator anew put on - win10
board v1.3 functions
board v1.2 error message