Arduino Uno + BluetoothShield (SLD63030P)

Sorry für die lange Pause.

Hab das Ganze mal wieder angetestet.
Hab jetzt auch mal einen Raw output zusammen gebracht:

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(6,7);
void setup()
{
  GPRS.begin(38400);               // the GPRS baud rate   
  Serial.begin(38400);             // the Serial port of Arduino baud rate.
 
}
 
void loop()
{
  if (GPRS.available())
    Serial.println(GPRS.read());
  if (Serial.available())
    GPRS.println(Serial.read()); 
}

Wenn ich nun auf der Tastatur auf “a” drücke, wird folgendes ausgegeben:

Bzw. in HEX:

ICh weis, dass das DEFINITIV der falsche Wertebereich ist, nur weis ich nicht woran es liegt…
Wenn ich die Baudrate runter setze werden die Werte drastisch kleiner bzw umgekehrt wenn ich sie vergrößere…

Habe auch die Ports 2,3 schonmal versucht bzw auch 5,6… BITTE um hilfe…

DANKE