Arduino Uno + BluetoothShield (SLD63030P)

wireless communication and related Bees.

Moderators: lily.li, violet, jessie

Surfacing
Pre-kindergarten
Pre-kindergarten
Posts: 8
Joined: Wed May 23, 2012 1:27 am
Are you a staff member of seeedstudio?: no
Which products/projects are your favorite?: Arduino UNO, GPRS Shield, BT Shield

Re: Arduino Uno + BluetoothShield (SLD63030P)

Post by Surfacing » Thu Jun 07, 2012 8:02 pm

Aha ok...

Wie mach ich das?
Bzw. Mi ist aufgefallen wenn man die Bautrate ändert, kann man mal mehr/mal weniger lesen.
Weis jetzt nicht mehr genau, was ich getestet habe aber irgendwas zwischen 9600 und 38400 glaub ich.

Aber wenn du den Code ausprobiert, der oben gepostet ist, bekommst du das dann ans laufen?

lg. Danke

Surfacing
Pre-kindergarten
Pre-kindergarten
Posts: 8
Joined: Wed May 23, 2012 1:27 am
Are you a staff member of seeedstudio?: no
Which products/projects are your favorite?: Arduino UNO, GPRS Shield, BT Shield

Re: Arduino Uno + BluetoothShield (SLD63030P)

Post by Surfacing » Wed Aug 29, 2012 10:02 pm

Sorry für die lange Pause.

Hab das Ganze mal wieder angetestet.
Hab jetzt auch mal einen Raw output zusammen gebracht:

Code: Select all

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(6,7);
void setup()
{
  GPRS.begin(38400);               // the GPRS baud rate   
  Serial.begin(38400);             // the Serial port of Arduino baud rate.
 
}
 
void loop()
{
  if (GPRS.available())
    Serial.println(GPRS.read());
  if (Serial.available())
    GPRS.println(Serial.read()); 
}
Wenn ich nun auf der Tastatur auf "a" drücke, wird folgendes ausgegeben:
138
157
138
157
155
134
133
141
134
162
169
41
74
85
80
254
138
Bzw. in HEX:
8A
9A
8A
9A
98
86
85
8D
86
A2
A9
29
4A
55
50
FE
8A
ICh weis, dass das DEFINITIV der falsche Wertebereich ist, nur weis ich nicht woran es liegt..
Wenn ich die Baudrate runter setze werden die Werte drastisch kleiner bzw umgekehrt wenn ich sie vergrößere..

Habe auch die Ports 2,3 schonmal versucht bzw auch 5,6... BITTE um hilfe...

DANKE

Post Reply